ANY_TO_DATE

L'instruction ANY_TO_DATE convertit un type de données Chaîne, Entier, Réel ou Heure en type de données Date.
Les types de données BOOLEAN, BYTE et WORD sont prises en charge, mais ne sont pas recommandées.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ANY_TO_DATE
ANY_TO_DATE
Paramètres ANY_TO_DATE
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
i1
Entrée
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
  • Les chaînes sont directement converties en type de données DATE et doivent être au format AAAA-MM-JJ, DATE#AAAA-MM-JJ ou D#AAAA-MM-JJ.
  • INTEGERS et REAL, qui doivent être positifs, sont en unités de secondes et ajoutés à la date 1970-01-01.
  • Le temps est ajouté à la date 1970-01-01.
o1
Sortie
DATE
Valeur de la date convertie. Des erreurs pendant la conversion (comme une date négative) se traduisent par un résultat INVALID.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples ANY_TO_DATE

Exemple de diagramme de bloc de fonctions ANY_TO_DATE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ANY_TO_DATE
Exemple de schéma à relais ANY_TO_DATE
Exemple de schéma à relais ANY_TO_DATE
Exemple de texte structuré ANY_TO_DATE
Exemple de texte structuré ANY_TO_DATE
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal