ANY_TO_REAL

L’instruction ANY_TO_REAL convertit une valeur en valeur Réel.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ANY_TO_REAL
ANY_TO_REAL
Paramètres ANY_TO_REAL
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
i1
Entrée
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
LREAL
TIME
DATE
STRING
Toute valeur autre qu'une valeur REAL.
o1
Sortie
REAL
Valeur réelle.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemple de texte structuré ANY_TO_REAL

(* Équivalence ST : *)
bres := ANY_TO_REAL (true);
(* bres is 1.0 *)
tres := ANY_TO_REAL (t#1s46ms);
(* tres is 1046.0 *)
ares := ANY_TO_REAL (198);
(* ares is 198.0 *)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal