ANY_TO_UDINT

L’instruction ANY_TO_UDINT convertit une valeur en valeur Entier double non signé de 32 bits.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ANY_TO_UDINT
ANY_TO_UDINT
Paramètres ANY_TO_UDINT
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
i1
Entrée
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Toute valeur autre qu'un nombre entier double non signé.
o1
Sortie
UDINT
Valeur INT double non signée de 32 bits.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemple de texte structuré ANY_TO_UDINT

(* Équivalence ST : *)
bres := ANY_TO_UDINT (true);
(* bres is 1 *)
tres := ANY_TO_UDINT (t#1s46ms);
(* tres is 1046 *)
mres := ANY_TO_UDINT ('0198');
(* mres is 198 *)

Modifications du comportement des instructions à partir de la révision 23.012 du micrologiciel

Lors de la conversion de valeurs REAL ou LREAL en type de données UDINT, les règles suivantes s’appliquent :
  • Valeurs positives
    • Les valeurs comprises entre 0 et 2³¹ − 1 peuvent être converties en type de données UDINT.
    • Les valeurs supérieures à 2³¹ − 1 sont limitées à 2³¹ − 1.
  • Valeurs négatives
    • Les valeurs comprises entre −2³¹ et −1 peuvent être converties en type de données UDINT.
    • Les valeurs inférieures à −2³¹ sont limitées à 2³¹.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal