ANY_TO_USINT
Convertit une valeur en valeur entière courte non signée.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ANY_TO_USINT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | BOOL SINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Toute valeur, sauf entier court. |
o1 | Sortie | USINT | Valeur entière courte non signée. | |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemple de texte structuré ANY_TO_USINT
bres := ANY_TO_USINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_USINT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_USINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Fournir une réponse