ANY_TO_ULINT
L’instruction ANY_TO_ULINT convertit une valeur en valeur Entier long non signé de 64 bits.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ANY_TO_ULINT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Toute valeur autre qu'un nombre entier long non signé. |
o1 | Sortie | ULINT | Valeur INT longue non signée de 64 bits. | |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemple de texte structuré ANY_TO_ULINT
bres := ANY_TO_ULINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_ULINT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_ULINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Modifications du comportement des instructions à partir de la révision 23.012 du micrologiciel
Lors de la conversion de valeurs REAL ou LREAL en type de données ULINT, les règles suivantes s’appliquent :
- Valeurs positives
- Les valeurs comprises entre 0 et 2⁶³ − 1 peuvent être converties en type de données ULINT.
- Les valeurs supérieures à 2⁶³ − 1 sont limitées à 2⁶³ − 1.
- Valeurs négatives
- Les valeurs de −1 à −2⁶³ peuvent être converties en type de données ULINT.
- Les valeurs inférieures à −2⁶³ sont limitées à 2⁶³.
Fournir une réponse