ANY_TO_UINT
L’instruction ANY_TO_UINT convertit une valeur en valeur Entier non signé.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ANY_TO_UINT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | BOOL SINT USINT BYTE INT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Toute valeur sauf entier non signé. |
o1 | Sortie | UINT | Valeur entière non signée. | |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemple de texte structuré ANY_TO_UINT
bres := ANY_TO_UINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_UINT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_UINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Fournir une réponse