ANY_TO_WORD

L’instruction ANY_TO_WORD convertit une valeur en valeur Mot de 16 bits.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ANY_TO_WORD
ANY_TO_WORD
Paramètres ANY_TO_WORD
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
i1
Entrée
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Toute valeur autre qu'une valeur Mot.
o1
Sortie
WORD
Une valeur WORD.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemple de texte structuré ANY_TO_WORD

(* Équivalence ST : *)
bres := ANY_TO_WORD (vrai);
(* bres est égal à 1 *)
tres := ANY_TO_WORD (t#0s46ms);
(* tres est égal à 46 *)
mres := ANY_TO_WORD ('0198');
(* mres est égal à 198 *)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal