ANY_TO_LINT
L'instruction ANY_TO_LINT convertit une valeur en valeur Entier long de 64 bits.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ANY_TO_LINT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Toute valeur autre qu'un nombre entier long. |
o1 | Sortie | LINT | Valeur INT longue de 64 bits. | |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemple de texte structuré ANY_TO_LINT
bres := ANY_TO_LINT (vrai); | (* bres est égal à 1 *) |
tres := ANY_TO_LINT (t#0s46ms); | (* tres est égal à 46 *) |
mres := ANY_TO_LINT ('0198'); | (* mres est égal à 198 *) |
Fournir une réponse