Présentation des recettes
Les contrôleurs
Micro820
L20E prennent en charge l'utilisation de recettes pour enregistrer des listes personnalisées de données de recette associées. Chaque recette prend en charge jusqu’à 10 ensembles de recettes, chacun prenant en charge jusqu’à 50 variations. Les variations d'un ensemble de recettes sont stockées dans des fichiers distincts avec des noms uniques.Une recette prend en charge jusqu’à 128 variables, dont un maximum de 4 variables de chaîne de données. Une variable de chaîne peut contenir jusqu’à 252 caractères.
L’opération de recette d’exécution est exécutée à l’aide des instances de bloc de fonctions RCP. RCP lit ou écrit des fichiers de recette sur une carte mémoire SD. Pour récupérer ou supprimer les fichiers de recette enregistrés sur une carte mémoire SD, utilisez un lecteur de carte ou utilisez
FactoryTalk Design Workbench
pour transférer, télécharger et supprimer des fichiers de recette.Pour plus d'informations concernant les jeux de recettes et la carte mémoire micro SD, reportez-vous au Manuel d'utilisation des contrôleurs programmables Micro820-2080-UM005_-EN-E (publication 2080-UM005).
Fournir une réponse