Ajout des détails d'une recette
Les détails d’une recette sont des configurations facultatives pour cette recette. Utilisez les
Détails de la recette
pour effectuer les actions suivantes :- Modifier le caractère qui distingue les différents champs de la recette. La virgule est le séparateur par défaut.
- Ajouter des variables à une recette. Jusqu’à 100 caractères sont pris en charge.
Conditions préalables
- Le projet est hors ligne.
Pour ajouter des détails de recette
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezRecette.
- Sur la page de configurationRecette, dans la liste desRecettes, sélectionnez la recette ajoutée, puis
. - Dans lesDétails de la recette, sélectionnez un séparateur et entrez la description de votre choix.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse