Exporter des recettes

Utilisez la page de configuration
Recette
pour exporter des recettes vers votre ordinateur. Les recettes sont exportées par défaut sous la forme d’un fichier M8A vers le dossier Téléchargements. Si un fichier porte déjà le même nom, un numéro est ajouté au fichié exporté.
Conditions préalables
  • Une ou plusieurs recettes sont ajoutées.
Pour exporter des recettes
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Recette
    .
  3. Sur la page de configuration
    Recette
    , sélectionnez
    Exporter
    .
  4. (Facultatif) Dans
    Exporter des configurations de recettes
    , sélectionnez le chemin d’exportation et saisissez le nom du fichier selon vos besoins.
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal