Ajout de variables à une recette

Les fichiers de recette enregistrent des listes de données personnalisées associées à une recette. Respectez les exigences suivantes lorsque vous ajoutez des variables à une recette :
  • Les variables de recette peuvent être de types de données simples.
  • Les variables de recette peuvent contenir des éléments de tableau avec des types de données simples et avec jusqu’à trois dimensions.
  • Les variables de recette doivent être en lecture/écriture.
  • Une recette peut contenir jusqu’à quatre variables de chaîne.
  • Une variable de chaîne peut contenir jusqu’à 252 caractères.
Conditions préalables
  • Le projet est hors ligne.
Pour ajouter des variables à une recette
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Recette
    .
  3. Sur la page de configuration
    Recette
    , dans la liste des
    Recettes
    , sélectionnez la recette à laquelle vous souhaitez ajouter des variables.
  4. Double-cliquez sur
    Sélectionner des variables
    ou sélectionnez le bouton Parcourir pour ouvrir le sélecteur de variables.
  5. Dans le sélecteur de variables, sélectionnez la variable, puis sélectionnez
    Sélectionner
    .
    CONSEIL: Pour modifier l’ordre des variables de recette ajoutées, faites glisser les en-têtes de ligne des variables à l’emplacement souhaité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal