Chargement de recettes

Utilisez le
<controller-name> : Gérer les recettes
pour télécharger les recettes sur la carte mémoire afin de mettre à jour les recettes du projet de contrôleur.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en ligne.
Pour télécharger des recettes
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Recette
    .
  3. Sur la page de configuration
    Recette
    , sélectionnez
    Gérer les recettes
    .
  4. Dans
    <controller-name> : Gérer les recettes
    , sélectionnez l’icône Télécharger la recette.
  5. Dans
    Télécharger des recettes sur la carte mémoire
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  6. Dans
    Sélectionner un dossier
    , accédez jusqu’au fichier de recette et sélectionnez-le, puis sélectionnez
    OK
    .
  7. Dans
    Télécharger des recettes sur la carte mémoire
    , sélectionnez
    Télécharger
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal