Transfert de recettes
Utilisez le
<controller-name> : page Gérer les recettes
pour transférer les recettes du contrôleur vers le disque local. Transférez les recettes sur le disque local pour enregistrer des sauvegardes en cas de perte de données inattendue ou pour libérer de l'espace sur la carte mémoire. Le comportement de sauvegarde s'applique uniquement aux fichiers de recettes. Le fichier d'en-tête est régénéré selon la configuration de la recette.Les contrôleurs
Micro820
L20E prennent en charge jusqu'à 10 recettes, chaque recette contenant jusqu'à 50 variations des recettes stockées dans des fichiers distincts avec des noms uniques.Par défaut, les fichiers recettes sont transférés vers le dossier Téléchargements. Si le fichier recette existe dans la destination, le fichier transféré remplacera le fichier existant.
Conditions préalables
- Le contrôleur est en ligne.
Pour transférer des recettes
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezRecette.
- Sur la page de configurationRecette, sélectionnezGérer les recettes.
- Dans<controller-name> : Gérer les recettes, sélectionnez
. - DansTransférer des recettes à partir de la carte mémoire, sélectionnez les fichiers recettes à transférer, puis sélectionnezTransférer.
Fournir une réponse