RCP (recette)
L'instruction RCP lit la valeur de données d'une variable dans le fichier de données de recette qui se trouve dans le dossier de fichiers de données de recette sur la carte SD et de mettre à jour la valeur dans le moteur d'exécution. Écrit les valeurs de la variable avec le moteur d'exécution dans un fichier de données de recette sur la carte SD.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.RCP

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction de lecture/écriture de recette.
|
RWFlag | Entrée | BOOL | TRUE : RWFlag (opération d'écriture). La recette écrit les valeurs de la variable avec le moteur d'exécution dans un fichier de données de recette sur la carte SD. FALSE : RWFlag (opération de lecture). La recette lit les valeurs de la variable à partir de la carte SD et met à jour la valeur de variable correspondante sur le moteur d'exécution. |
CfgID | Entrée | USINT | Numéro 1 à 10 d'ID de VA de configuration de recette. |
FileName | Entrée | STRING | Nom de fichier de données de recette (30 caractères maximum). |
Status | Sortie | USINT | État actuel du bloc d'instruction de recette. Codes d'état RCP :
|
ErrorID | Sortie | UDINT | Le code d'erreur RCP numérique. Les définitions sont définies dans les codes d'erreur RCP. |
Codes d'erreur RCP
Code d'erreur | Nom de l'erreur |
|---|---|
0 | RCP_ERR_NONE |
1 | RCP_ERR_NO_SDCARD |
2 | RCP_ERR_DATAFILE_FULL |
3 | RCP_ERR_DATAFILE_ACCESS La carte SD est identifiée comme :
|
4 | RCP_ERR_CFG_ABSENT |
5 | RCP_ERR_CFG_ID |
6 | RCP_ERR_RESOURCE_BUSY |
7 | RCP_ERR_CFG_FORMAT |
8 | RCP_ERR_RESERVED Réservé pour une future expansion possible. |
9 | RCP_ERR_UNKNOWN |
10 | RCP_ERR_DATAFILE_NAME |
11 | RCP_ERR_DATAFOLDER_INVALID |
12 | RCP_ERR_DATAFILE_ABSENT |
13 | RCP_ERR_DATAFILE_FORMAT |
14 | RCP_ERR_DATAFILE_SIZE Le fichier de données de recette est trop volumineux (> 4 ko). |
Exemples RCP
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RCP

Exemple de schéma à relais RCP

Exemple de texte structuré RCP

Fournir une réponse