Importer des recettes
Utilisez la page de configuration
Recette
pour importer des recettes depuis un fichier M8A sur votre ordinateur. Vous pouvez importer jusqu’à 10 recettes dans le contrôleur.Les recettes importées remplacent toutes les recettes du contrôleur, le cas échéant.
Conditions préalables
- Le contrôleur est hors ligne.
- Voici un fichier M8A de recettes.
Pour importer des recettes
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezRecette.
- Sur la page de configurationRecette, sélectionnezImporter.
- DansImporter une recette, sélectionnezParcourir.
- DansOuvrir, recherchez et sélectionnez le fichier M8A à importer, puis sélectionnezOuvrir.
- DansImporter une recette, sélectionnezImporter.
Fournir une réponse