Page de configuration Recette
La page de configuration
Recette
est disponible pour les contrôleurs suivants :- Micro820L20E
- Micro850L50E
- Micro870L70E
Jusqu’à 10 recettes sont prises en charge, chaque recette contenant jusqu’à 50 versions et 128 variables. Si une recette contient plus de 128 variables, elle entraînera des problèmes d’assemblage.
Utilisez la page de configuration
Recette
pour effectuer les actions suivantes :- Ajouter ou supprimer des recettes de la liste des recettes.
- Importer ou exporter des recettes vers un fichier M8A.
- Ouvrir le sélecteur de variables pour ajouter des variables à une recette.
- Déplacer les variables d’une recette vers le haut ou vers le bas dans la liste des variables.
- Supprimer des recettes d’un contrôleur.
Paramètre | Description |
|---|---|
Liste des recettes | Répertorie les recettes du projet. Cochez ou décochez la case RCP<x> pour ajouter ou supprimer la recette de la liste des recettes. |
Importer | Ouvre Importer un journal de données pour importer des recettes à partir d’un fichier M8A sur l’ordinateur.Importer est disponible lorsque le contrôleur est hors ligne. |
Exporter | Exportez des recettes vers un fichier M8A sur le contrôleur. Exporter est disponible lorsque les conditions suivantes sont remplies :
|
Gérer les recettes | Effectue les actions suivantes sur les recettes :
|
Détails de la recette | Indique les informations suivantes sur la recette :
Cette boîte de dialogue est accessible en cliquant sur en regard d’une recette sélectionnée. |
Fournir une réponse
en regard d’une recette sélectionnée.