Supprimer des fichiers de recettes du contrôleur
Supprimez les fichiers des recettes de la carte mémoire lorsqu’elles ne font plus partie du projet de contrôleur actuel.
Conditions préalables
- Le projet est en ligne.
- Une ou plusieurs recettes sont ajoutées.
Pour supprimer un ensemble de recettes du contrôleur
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezRecette.
- Sur la page de configurationRecette, sélectionnezGérer les recettes.
- Dans<controller-name> : Gérer les recettes, sélectionnez
. - DansSupprimer des recettes de la carte mémoire, sélectionnez les fichiers de recette à supprimer, puis sélectionnezSupprimer.
Fournir une réponse