- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Zona horaria de referencia
Zona horaria para mostrar la fecha y la hora en el eje X. (UTC: estándar de zona horaria; Configuración regional: zona horaria del dispositivo desde el que se generan los datos; Sesión: zona horaria de la sesión). Para registrar los datos mostrados en la zona horaria local, habilite la propiedad Registrar hora local del objeto del Registrador de datos
- BrowseName
- ReferenceTimeZone
Valores
Valor | DisplayName | Descripción |
---|---|---|
0 | UTC | Estándar de zona horaria |
1 | Local | Zona horaria del dispositivo desde el que se generan los datos |
2 | Sesión | Zona horaria de la sesión |
Entregue su opinión