Configurar una receta
Cree un esquema de receta que utilice las variables Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar una receta.
- SeleccioneNueva receta.
- Cree un vínculo dinámico entreNodo de destinoy:
- Si creó variables,.
- Si importó variables del controlador Logix,.
- SeleccioneSiguientey seleccioneSiguiente.
- SeleccioneNueva base de datos.
- EnNombre, introduzcaRecipeDBy seleccioneSiguiente.
- SeleccioneSiguientey seleccioneSiguiente.
- SeleccioneIngredient01,Ingredient02eIngredient03, y seleccioneSiguiente.Variables seleccionadas
- SeleccioneSalir.
En
Vista del proyecto
, EsquemaDeReceta1
aparece en Recetas
.Entregue su opinión