Cambiar el orden de los objetos
Mueva los objetos seleccionados delante o detrás de otros objetos del editor.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un contenedor o seleccione.El editor abre una ficha independiente.
- Seleccione el objeto que desea mover.CONSEJO: Para seleccionar varios objetos, mantenga presionada la teclaCtrly seleccione varios objetos.
- En la barra de herramientas del editor, seleccione el botón para mover el objeto en relación con otros objetos:
- Enviar atrás. Envía el objeto gráfico detrás de todos los objetos del editor.
- Enviar hacia atrás. Envía el objeto detrás del siguiente objeto del editor.
- Traer adelante. Envía el objeto delante del siguiente objeto en el editor.
- Traer al frente. Envía el objeto delante de todos los objetos del editor.
Entregue su opinión