- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Estación CODESYS
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
IP de puerta de enlace | GatewayIP | Dirección IP de una puerta de enlace CODESYS válida disponible en la red; normalmente es la dirección IP del controlador | |
Puerto | Port | Este es el puerto TCP/IP utilizado para conectarse al controlador. Puede obtener el valor del entorno de programación CODESYS PLC: En el menú En línea, seleccione Parámetro de comunicación | |
Nombre/dirección del dispositivo | PLCAddress | El nombre del dispositivo del controlador CODESYS o su dirección IP. La dirección IP puede referirse al mismo equipo que ejecuta el variador mediante la dirección IP local o localhost | |
Tiempo de espera | Timeout | Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador | |
Código de operación | OperationCode | (Heredado de la estación de comunicación) | |
Etiquetas | Tags | (Heredado de la estación de comunicación) | |
Tipos | Types | (Heredado de la estación de comunicación) |
Entregue su opinión