Contenido del Historial de versiones

Historial de versiones
muestra todos los cambios que se han confirmado en un repositorio local o remoto de un proyecto.
El contenido del ejemplo del
Historial de versiones
puede incluir:
Elemento
Nombre
Descripción
1
Inicial del usuario
La primera letra del usuario que ha confirmado el cambio en el repositorio.
2
Confirmar mensaje y detalles
La confirmación con la descripción del cambio, la fecha y hora de confirmación. Seleccione para seleccionar la confirmación y ver los cambios en la confirmación.
3
Indicador de repositorio local o remoto
El icono indica qué repositorio contiene las confirmación.
Historial local
indica que la confirmación está en el repositorio local.
Historial remoto
indica que la confirmación se inserta en el repositorio remoto.
4
Cambiar detalles
Indica un cambio en la confirmación de la versión anterior. Expanda el objeto para ver los valores resaltados que han cambiado en el objeto.
5
Filtro
Seleccione
Todo
para mostrar todo el contenido del proyecto o
Actualizaciones
para mostrar únicamente los cambios en las confirmaciones seleccionadas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal