Configurar un logotipo

Agregue y coloque un logotipo de su elección en la esquina derecha de la ventana principal.
Requisitos previos
Obtenga un logotipo
PNG
o
SVG
de su elección o descargue un logotipo de muestra: ra_logo.svg.
  1. Para configurar un logotipo
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    MainWindow (type)
    .
    El editor se abre en una ficha independiente.
  3. Arrastre el archivo de logotipo de su equipo al área de la ventana principal del editor.
    El logo aparece en el nodo. Dependiendo de la resolución del logotipo y de la resolución de la ventana principal, es posible que el logotipo ocupe demasiado espacio o se coloque incorrectamente.
  4. En
    Propiedades
    , establezca
    Ancho
    en
    200
    .
  5. Establezca
    Alineación horizontal
    en
    Derecha
    .
  6. Establezca
    Margen superior
    y
    Margen derecho
    en
    5
    .
Ventana principal con un logotipo en la esquina
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal