Confirmar y reconocer automáticamente las alarmas

Reduzca la interacción requerida para administrar las alarmas en tiempo de ejecución. Asegúrese de que la aplicación confirme y reconozca las alarmas automáticamente.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la
    Cuadrícula de alarmas
    .
  2. En
    Propiedades
    , configure:
    • Confirmación automática
      . Seleccione
      Verdadero
      para confirmar que los problemas que provocan las alarmas se resuelven automáticamente en tiempo de ejecución. La
      Cuadrícula de alarmas
      solo muestra las alarmas activas y no reconocidas.
    • Reconocimiento automático
      . Seleccione
      Verdadero
      para reconocer las alarmas en tiempo de ejecución automáticamente. La
      Cuadrícula de alarmas
      solo muestra alarmas no reconocidas.
      CONSEJO: Para que la
      Cuadrícula de alarmas
      solo muestre alarmas activas en tiempo de ejecución, en
      Propiedades
      de la cuadrícula, establezca
      Confirmación automática
      y
      Reconocimiento automático
      en
      Verdadero
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal