Habilitar etiquetas de PowerFlex en un proyecto
- En la Vista del proyecto, seleccioneDriveConnectionDesignTimeNetLogicy, en Propiedades, configure los siguientes parámetros de PowerFlex:
- Velocidad de actualización
- IPAddress
- PFType
- Para crear un modelo de PowerFlex, haga clic con el botón derecho enDriveConnectionDesignTimeNetLogicy ejecute el método GetPowerFlexModel.El modelo está disponible en un nuevo directorio con el nombre del tipo de PowerFlex, su dirección IP y la velocidad de actualización. Por ejemploPF755TM_10.76.38.210_10sec.
- Para agregar otro variador PowerFlex, repita los pasos 1 y 2.
Entregue su opinión