Editar una imagen

Edite una imagen en el lienzo para editar la imagen que aparece en el objeto de imagen.
  1. Desde
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    MainWindow (tipo)
    para abrir el editor en una ficha independiente.
  2. En el lienzo, haga doble clic en la imagen que desea cambiar.
    OBSERVACIÓN: También puede editar una imagen desde
    Vista del proyecto
    . Para ello, haga doble clic en
    Vista del proyecto
    para abrir una ficha en el editor.
  3. En
    Seleccionar archivo
    , seleccione la imagen que desea que se muestre y elija
    Seleccionar
    .
    CONSEJO: Si la imagen no aparece en
    Seleccionar archivo
    , seleccione
    Importar archivo(s)
    y en
    Importar archivo(s)
    , elija la imagen que desea importar y elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal