Instrucciones de movimiento de Motion

Utilice las instrucciones de movimiento de Motion para programar y diseñar el movimiento de un eje concreto.
CONSEJO:
  • Las instrucciones administrativas admiten movimiento PTO y movimiento de retroalimentación.
  • Las instrucciones de control de movimiento que admiten un FBAxis son: MC_ReadActualPosition  y MC_ReadActualVelocity.
Instrucciones de movimiento de Motion
Instrucción
Descripción
Activa una parada de movimiento controlada en condiciones normales de funcionamiento.
Ordena al eje que ejecute la secuencia
<search home>
.
Envía un movimiento controlado a una posición absoluta especificada.
Envía un movimiento controlado a una distancia especificada relativa a la posición actual en el momento de ejecución.
Envía un movimiento controlado que nunca finaliza a una velocidad especificada.
Devuelve la posición real del eje de retorno.
Devuelve la velocidad real del eje de retorno.
Cambia el sistema de coordenadas de un eje manipulando la posición real.
Cambia el sistema de coordenadas de un eje manipulando la posición real de un eje con el mismo valor, sin causar ningún movimiento.
Ordena una parada de movimiento controlado y cambia el estado del eje a Parando.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal