MC_ReadActualVelocity (velocidad real de lectura de control de movimiento)
La instrucción MC_ReadActualVelocity devuelve el valor de la velocidad real del eje de retroalimentación.
MC_ReadActualVelocity sólo es aplicable a movimiento de retroalimentación.
Antes de ejecutar MC_ReadActualVelocity, compruebe que el eje está en uno de los siguientes estados:
- Atascado
- Movimiento discreto
- Parada de error
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E que son compatibles con control de movimiento.
MC_ReadActualVelocity

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
AxisIn | Entrada | FB_AXIS_REF | Para un FB_Axis (eje de retroalimentación), utilice el tipo de datos FB_AXIS_REF para definir los parámetros de AxisIn. |
Enable | Entrada | BOOL |
|
Axis | Salida | FB_AXIS_REF | La salida del eje es de solo lectura en programas de diagrama de lógica de escalera. Los parámetros de salida del eje se definen en el Tipos de datos FB_AXIS_REF. |
Valid | Salida | BOOL |
|
Busy | Salida | BOOL |
|
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error.
|
ErrorID | Salida | UNIT | Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en ID de error de bloque de función de control de movimiento. |
ActualVelocity | Salida | REAL | El valor de la velocidad real para el eje de movimiento de retroalimentación (en unidades de eje [u/s]). ActualVelocity es un valor con signo que incluye información de dirección. |
Ejemplos de MC_ReadActualVelocity
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_ReadActualVelocity

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_ReadActualVelocity

Ejemplo de texto estructurado MC_ReadActualVelocity

Resultados


Entregue su opinión