Instrucciones del temporizador/contador
Use las instrucciones de temporizador/contador se utilizan para controlar operaciones en función del número de eventos y tiempo.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Cuenta (enteros) de forma descendente desde un valor concreto hasta 0, de uno en uno. | |
Cuenta enteros de forma ascendente desde 0 hasta un valor concreto, de uno en uno. | |
Cuenta enteros de forma ascendente desde 0 hasta un valor concreto, de uno en uno, o de forma descendente desde un valor concreto hasta 0, de uno en uno. | |
Lee un valor del reloj de alta velocidad en el controlador Micro800 . | |
Temporización retenida. Aumenta un temporizador interno si la entrada está activa, pero no restablece el temporizador interno si la entrada cambia a inactiva. | |
Retraso de desconexión. Aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto. | |
Temporizador de retraso. Aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto. | |
Retrasa la activación de una salida en una línea verdadera y retrasa la desactivación de la salida en la línea falsa. | |
Temporización del pulso. En un flanco ascendente, aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto. |
Entregue su opinión