RHC (lectura del reloj de alta velocidad)

La instrucción RHC lee un valor del reloj de alta velocidad en el controlador
Micro800
.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
, L20E, L50E y L70E.
RHC
RHC
Parámetros de RHC
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
RHC
Salida
UDINT
El valor del reloj de alta velocidad.

Resolución del reloj de alta velocidad

Resolución del reloj de alta velocidad
Tipo de controlador
Incrementos
Base de tiempo
Resolución
Micro810
4 cada 40 microsegundos
10 microsegundos
40 microsegundos
L20E
L50E
1 cada 10 microsegundos
10 microsegundos
10 microsegundos

Ejemplos de RHC

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RHC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RHC
Ejemplo de diagrama de lógica escalera RHC
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RHC
Ejemplo de texto estructurado RHC
Ejemplo de texto estructurado RHC
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal