TON (temporizador, retraso de activación)
La instrucción TON aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto.
Detalles de la operación:
- No utilice un salto para omitir un bloque de instrucción TON en un diagrama de lógica de escalera. Si se utiliza un salto, el temporizador TON continuará después de transcurrir el tiempo.
- Por ejemplo: La llamada 1 contiene un salto; la llamada 2 contiene un bloque de instrucción TON con un tiempo transcurrido de 10 segundos; habilite el salto de la llamada 1 a la 3; deshabilite el salto después de 30 segundos; el tiempo transcurrido será de 30 segundos; no 10 segundos, tal y como se define en el tiempo transcurrido.
- Si se utiliza el parámetro EN con TON, el temporizador comienza a incrementarse si EN se establece en Cierto, y continúa incrementándose aunque EN se establezca en Falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TON

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Control de entrada.
|
PT | Entrada | TIME | Tiempo programado máximo definido mediante el tipo de datos de tiempo. |
Q | Salida | BOOL |
|
ET | Salida | TIME | Tiempo actual transcurrido. Los valores posibles van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms. |
Ejemplos de TON
Diagrama de temporización TON

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TON

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TON

Ejemplo de texto estructurado TON

Resultados

Entregue su opinión