Configuración de instrucciones de temporizador
La precisión temporal hace referencia al tiempo entre el momento en que el procesador habilita una instrucción de temporizador y el momento en que completa el intervalo temporizado.
El procesador utiliza la siguiente información de la instrucción de temporizador:
- Temporizador: la dirección del control del temporizador en el área de almacenamiento de datos de este último.
- Base temporal: determina cómo funciona el temporizador.
- Preajuste: especifica el valor que debe alcanzar el temporizador para que el procesador active el bit listo.
- Valor acumulado: el número de incrementos de tiempo que ha contado la instrucción. Cuando se habilita esta opción, el temporizador actualiza este valor de forma continua.
Entregue su opinión