Benutzerdefinierte Funktionen
Mit dem Knoten
Benutzerdefinierte Funktionen
in Projekt-Organizer können Sie Logikprogramme für ein Micro820
L20E-, Micro850
L50E- oder Micro870
L70E-Controller-Projekt in den folgenden Programmiersprachen erstellen:- Funktionsblockdiagramm (FBD)
- Kontaktplan (KOP)
- Strukturierter Text (ST)
Benutzerdefinierte Funktionen (BDFs) definieren eine einfache Berechnung, die nur eine Ausgabe erfordert. Nach der Erstellung kann er wie andere Funktionsblöcke in
FactoryTalk Design Workbench
wiederverwendet werden.
TIPP:
Die BDF-Eingabeparameter unterstützen die Datentypen „Array“ und „strukturierte Daten“. Der BDF-Ausgabeparameter unterstützt nur einfache Datentypen.
Verwenden Sie den Knoten
Benutzerdefinierte Funktionen
für folgende Aufgaben:Verwenden Sie den
<UDF-name>
-Knoten unter Benutzerdefinierte Funktionen
für folgende Aufgaben:- Öffnen Sie das BDF-FensterParameter, um folgende Aktionen auszuführen:
- Erstellen von Eingangs- oder Ausgangsparametern
- Löschen von Parametern
- Verschieben eines Parameters in der BDF nach oben oder nach unten.
- Bearbeiten der Parametereigenschaften.
Rückmeldung geben