Programmorganisationseinheit überprüfen
Verwenden Sie das Kontextmenü
Programm verifizieren
, um die Logik einer einzelnen Programmorganisationseinheit (POE) zu überprüfen, ohne die ganze Lösung zu erstellen. Das Ergebnis der Überprüfung wird im Bereich Ausgang
angezeigt. Im Projekt-Organizer
wird neben dem Namen der POE ein Symbol angezeigt, das auf eventuelle Fehler oder Warnungen hinweist.So überprüfen Sie eine POE
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf die POE und wählen Sie dannProgramm verifizierenaus.
Rückmeldung geben