Synchronisieren von benutzerdefinierten Funktionsblöcken oder benutzerdefinierten Funktionsaktualisierungen mit ihren Referenzen

Verwenden Sie nach der Aktualisierung der Eingangs- oder Ausgangsparameter eines benutzerdefinierter Funktionsblocks (BDFB) oder einer benutzerdefinierten Funktion (BDF) das Kontextmenü
Aktualisierungen mit Verweisen synchronisieren
, um alle Aktualisierungen mit ihren Referenzen zu synchronisieren.
So synchronisieren Sie BDFB oder BDF-Aktualisierungen mit ihren Referenzen
  1. Klicken Sie im
    Projekt-Organizer
    mit der rechten Maustaste auf den aktualisierten BDFB oder die aktualisierte BDF, und wählen Sie dann
    Aktualisierungen mit Referenzen synchronisieren
    aus.
  2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Instanzen des aktualisierten BDFB oder der aktualisierten BDF zu öffnen, um zu überprüfen, ob die Variablen korrekt zugewiesen sind.
    1. Öffnen Sie das Programm, das den BDFB oder die BDF aufruft.
    2. Klicken Sie im Sprach-Editor mit der rechten Maustaste auf BDFB oder BDF und wählen Sie
      Anweisungslogik öffnen
      aus.
    3. Überprüfen Sie, ob die Variablen richtig zugewiesen sind.
  3. Erstellen des Controller-Projekts und Beheben von Erstellungsfehlern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal