Hinzufügen von Beschreibungen der Programmorganisationseinheiten

Verwenden Sie das Feld
Beschreibung
im Bereich
Eigenschaften
, um einzelne Programmorganisationseinheiten (POEs) zu dokumentieren. So können Sie z. B. die Implementierungsdetails einer POE dokumentieren.
Beschreibungen werden automatisch in frei formatiertem Textformat (*.rtf) gespeichert.
So fügen Sie POE-Beschreibungen hinzu
  1. Wählen Sie im
    Projekt-Organizer
    die POE.
  2. Geben Sie im Fensterbereich
    Eigenschaften
    im Feld
    Beschreibung
    die Beschreibung ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal