Programmorganisationseinheit duplizieren

Kopieren und fügen Sie eine Programmorganisationseinheit (POE) im
Projekt-Organizer
ein, um sie in derselben oder zwischen verschiedenen FactoryTalk Design Workbench-Sitzungen zu duplizieren, insbesondere wenn Sie über ähnliche POEs verfügen. Der eingefügten POE wird eine Nummer angehängt, wenn eine POE mit demselben Namen existiert.
TIPP:
  • Beim Einfügen wird die neueste Version der kopierten POE eingefügt. Nach dem Einfügen einer kopierten POE wird die eingefügte POE durch weitere Bearbeitungen nicht aktualisiert.
  • Das Kopieren von Programmen in einen benutzerdefinierten Funktionsblock (BDFB) wird nicht unterstützt.
  • Das Einfügen einer kopierten POE nach dem Löschen wird nicht unterstützt.
Voraussetzungen
  • Der Controller ist offline.
So duplizieren Sie eine POE
  1. Klicken Sie im
    Projekt-Organizer
    mit der rechten Maustaste auf die POE und wählen Sie dann
    Kopieren
    aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten, unter dem Sie die POE einfügen möchten, und wählen Sie dann
    Einfügen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal