Umbenennen einer benutzerdefinierten Funktion

Verwenden Sie den
Projekt-Organizer
, um eine benutzerdefinierte Funktion (BDF) umzubenennen. Durch Umbenennen einer BDF werden automatisch alle Verweise auf die BDF aktualisiert.
So benennen Sie eine BDF um
  1. Wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    Objekte
    Benutzerdefinierte Funktionen
    .
  2. Erweitern Sie
    Benutzerdefinierte Funktionen
    und führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    • Wählen Sie die BDF aus, die Sie umbenennen möchten.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die BDF, die Sie umbenennen möchten und wählen Sie
      Umbenennen
      aus.
  3. Geben Sie im Feld
    Benutzerdefinierte Funktion
    des Fensterbereichs
    Eigenschaften
    den neuen Namen ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal