Projekt-Organizer

Im
Projekt-Organizer
werden die Geräte und Programmelemente des Projekts in einer Baumstruktur angezeigt. Verwenden Sie den
Projekt-Organizer
zum Öffnen zusätzlicher Arbeitsbereiche zur Gerätekonfiguration und zur Verwaltung von Programmelementen. Wenn kein Gerät hinzugefügt wurde, verwenden Sie die Schaltfläche Neues Gerät oder Gerät ermitteln, um eines hinzuzufügen. Die im
Projekt-Organizer
angezeigten Elemente variieren je nach hinzugefügtem Gerät.
Bei Projekten, die einen
Micro800
-Controller enthalten, zeigt der
Projekt-Organizer
die folgenden Elemente an, die mit dem Controller verknüpft sind:
  • Globale Variablen
  • Objekte, einschließlich benutzerdefinierter Funktionen, benutzerdefinierter Funktionsblöcke und benutzerdefinierter Datentypen
  • E/A-Konfigurationen
Projekt-Organizer
Projekt-Organizer
Symbole im Projekt-Organizer
Element
Beschreibung
Schaltfläche "Gerät hinzufügen"
Öffnet
Gerät hinzufügen
, um Geräte zum Projekt hinzuzufügen.
Schaltfläche "Gerät löschen"
Löscht das ausgewählte Gerät aus dem Projekt.
Schaltfläche „Gerät ermitteln“
Öffnet
Gerät auswählen
, um eine Liste der Geräte anzuzeigen, die mit dem Computer verbunden sind.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal