Benutzeroberfläche
Verwenden Sie die
FactoryTalk Design Workbench
-Benutzeroberfläche (user interface, UI), um Projekte zu erstellen, anzugeben, welche Bereiche angezeigt werden sollen, und bei Bedarf auf das Standardlayout zurückzusetzen.Benutzeroberfläche von FactoryTalk Design Workbench

Element | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | Symbolleiste | Enthält:
|
![]() | Zeigt die Geräte, E/A-Konfigurationen und Programmelemente des Projekts in einer Baumstruktur an. | |
![]() | Enthält die Schaltflächen, mit denen Sie bestimmte Bereiche ein- oder ausblenden können. | |
![]() | Enthält:
| |
![]() | Arbeitsbereich | Enthält die Optionen, die Sie zum Konfigurieren von Geräten und Erstellen von Programmen verwenden. Der Inhalt variiert je nach geöffneter Seite. |
![]() | Bereich „Verbindung“ | Für jedes hinzugefügte Gerät enthält der Bereich Verbindung Folgendes:
|
![]() | Enthält die Logikelemente und Anweisungen, die dem geöffneten Sprach-Editor hinzugefügt werden können. | |
![]() | Zeigt die Eigenschaften eines ausgewählten Elements an. Sie können die Eigenschaften im Bereich Eigenschaften bearbeiten. | |
![]() | Anzeige „Fehler“ | Zeigt die Gesamtzahl der Fehler im aktuellen Projekt an, wobei nur Fehler aus erstellten und überprüften POEs gezählt werden. |
![]() | Anzeige „Warnungen“ | Zeigt die Gesamtzahl der Warnungen im aktuellen Projekt an, wobei nur Warnungen aus erstellten und überprüften POEs gezählt werden. |
Rückmeldung geben


weist darauf hin, dass noch laufende oder nicht gespeicherte RMC-Änderungen vorhanden sind. Bevor Sie die Verbindung zum Controller wiederherstellen, können Sie die Bearbeitung fortsetzen.
zeigt an, dass der Test für eine POE ausgeführt wird. Bevor Sie die Verbindung zum Controller wiederherstellen, können Sie das Testen der POE fortsetzen.