Online-Zentrum
Das
Online-Zentrum
enthält Informationen zu den hinzugefügten Geräten und den Optionen zum Steuern der Geräte und zum Konfigurieren der Online-Einstellungen:- Name, Katalognummer und Verbindungspfad der hinzugefügten Geräte.
- Die SchaltflächeHerunterladenundHochladen.
- Die Meldungen über den Download- und Upload-Fortschritt.
- Ein Link zur Seite Online-Einstellungen.
Verwenden Sie das
Online-Zentrum
für folgende Aktionen:- Gerätekonfigurationen herunterladen.
- Gerätekonfigurationen hochladen.
- Download- und Upload-Fortschritt anzeigen
- Den Geräteverbindungspfad ändern
- Öffnen SieOnline-Einstellungen, um die Online-Einstellungen anzuzeigen und zu ändern.
Online-Zentrum

Element | Beschreibung |
|---|---|
![]() | Zeigt an, wie viele Geräte im Online-Zentrum ausgewählt sind. |
![]() | Öffnet die Seite Online-Einstellungen, um die entsprechenden Einstellungen zu konfigurieren. |
![]() | Gibt den Verbindungsstatus des Geräts an.
|
![]() | Öffnet das Dialogfeld Gerät auswählen , um ein Gerät auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. |
![]() | Öffnet das Dialogfeld Gerät herunterladen , um die Konfigurationen des ausgewählten Geräts auf das Gerät herunterzuladen. |
![]() | Öffnet das Dialogfeld Gerät hochladen , um die Konfigurationen des ausgewählten Geräts zur Bearbeitung in FactoryTalk Design Workbench hochzuladen. |
![]() | Listet die hinzugefügten Geräte mit den Gerätenamen und Katalognummern auf. |
![]() | Zeigt die Geräteverbindungspfade an. Führen Sie zum Ändern des Verbindungspfads eine der folgenden Aktionen aus:
|
![]() | Zeigt den Status und die Zeitstempel der Aktionen an, die auf den hinzugefügten Geräten ausgeführt werden. |
Rückmeldung geben








aus, und geben Sie dann unter