Steuerungsanwendungsarbeitsbereich

Der Controller-Anwendungsarbeitsbereich ist der Hauptbereich, in dem
Micro800
-Controller in einem
FactoryTalk Design Workbench
-Projekt angezeigt, konfiguriert, überwacht und Fehler behoben werden.
Der Controller-Anwendungsarbeitsbereich enthält die
Controller
-Struktur und die Controller-Konfigurationsseiten.
Controller-Struktur und die Konfigurationsseite „Allgemein“ eines Micro870 L70E-Controllers
Controller-Anwendungsarbeitsbereich

Controller-Baumstruktur

In der
Controller
-Baumstruktur werden die verfügbaren Konfigurationen für einen
Micro800
-Controller aufgelistet.
Die Knoten in der
Controller
-Baumstruktur variieren je nach Controllertyp. In der folgenden Tabelle sind die Knoten in der
Controller
-Baumstruktur aufgeführt.
Elemente in der Controller-Baumstruktur
Node
Verfügbar für
Allgemein
Alle
Speicher
Alle
Hochfahren/Fehler
Alle
Serieller Anschluss
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
USB-Anschluss
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
Ethernet
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
Modbus-Mapping
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
MicroLogix-Mapping
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
Echtzeituhr
Alle
Bewegung
2080-L50E-
xx
QBB, 2080-L50E-
xx
QVB und 2080-L70E-
xx
QBB(N)-Controller
Remote-LCD
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
LCD-Modul
Micro810
LC10-Controller
Datenprotokoll
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
  • Wird eine SD-Karte hinzugefügt, werden die Datenprotokolle, die nach der Auswahl von
    Datenprotokoll verwalten
    angezeigt werden, von der SD-Karte geladen.
  • Wird keine SD-Karte hinzugefügt, werden die Datenprotokolle, die nach der Auswahl von
    Datenprotokoll verwalten
    angezeigt werden, vom Computer geladen.
Rezept
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
Die Funktion
Rezept verwalten
ist verfügbar, sobald eine SD-Karte in den Controller eingesetzt wird.

Controller-Konfigurationsseite

Der Inhalt auf den Controller-Konfigurationsseiten variiert je nach ausgewähltem Controllertyp und Strukturknoten. Verwenden Sie die Controller-Konfigurationsseite für folgende Punkte:
  • Die Einstellungen des aktuellen Controllers anzeigen und konfigurieren.
  • Ändern der Seitengröße.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal