Willkommensseite
Wenn Sie
FactoryTalk Design Workbench
öffnen, wird standardmäßig die Seite Willkommen
geöffnet.Auf der Seite
Willkommen
können Sie folgende Aufgaben ausführen:- Ein Projekt erstellen.
- Ein Projekt öffnen.
- Ein Projekt importieren.
- Die zuletzt geöffneten Projekte anzeigen. Die Informationen von bis zu 25 Projekten werden angezeigt.Wählen Sie
, um den Bildschirm Willkommenzu schließen. Um sie erneut zu öffnen, wählen Sie im MenüDateidie OptionWillkommenaus.
Willkommensseite

Rückmeldung geben