Bereich „Ausgang“
Die
Ausgabe
enthält die folgenden Seiten mit Informationen über das Projekt oder die aktuell im Arbeitsbereich geöffnete Seite:- Protokoll
- Fehlerliste
- Konsole
Beim Öffnen des Bereichs
Ausgabe
wird standardmäßig die Seite Protokoll
angezeigt, es sei denn, es tritt ein Fehler auf. In diesem Fall wird die Seite Fehlerliste
angezeigt.Seite „Konsole“
Seite „Konsole“

Element | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | Statusübersichtsbereich | Listet die hinzugefügten Geräte auf. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus, um die Protokolleinträge nach Gerät zu filtern. Wenn ein Gerät ausgewählt ist, wird in der Spalte Gerät angezeigt, um anzugeben, dass die Spalte gefiltert ist. |
![]() | Gerät | Listet die Geräte auf, die mit den generierten Informationen verknüpft sind. |
![]() | Beschreibung | Zeigt die Protokolle zu den hinzugefügten Geräten an. |
![]() | Zeit | Zeigt die Zeitstempel der Protokolle an. |
![]() | Suchfeld | Gibt den Gerätenamen und die Protokollbeschreibung ein, um die Protokolle zu suchen und zu filtern. |
Seite „Fehlerliste“
Seite „Fehlerliste“

Element | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | Bereichsliste | Wählt einen Bereich aus, in dem Fehlermeldungen nach einem bestimmten Kontext oder einer bestimmten Kategorie gefiltert werden sollen. Der Bereich ist standardmäßig Allgemein . |
![]() | Suchfeld | Gibt die entsprechende Beschreibung, den Standort oder das Gerät ein, um übereinstimmende Fehlermeldungen zu finden. |
![]() | Schaltfläche „Fehler“ | Blendet die Fehler ein oder aus. |
![]() | Schaltfläche „Warnungen“ | Blendet die Warnungen ein oder aus. |
![]() | Schaltfläche „Meldungen“ | Blendet die Informationsmeldungen ein oder aus. Standardmäßig werden Fehler, Warnungen und Meldungen auf der Seite Fehlerliste angezeigt. Wenn Fehler vorliegen, werden nur Fehler angezeigt. |
![]() | Beschreibung | Zeigt den Inhalt der Meldung an. |
![]() | Position | Zeigt die Position der Fehler und deren Links an. |
![]() | Gerät | Zeigt den Namen des Geräts an, in dem der Fehler aufgetreten ist. Sie können in der Spaltenüberschrift auswählen, um Fehler nach Gerät zu suchen oder zu filtern. |
Seite „Protokoll“
Seite „Protokoll“

Element | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | Bereichsliste | Wählt einen Bereich aus, in dem Protokollmeldungen nach einem bestimmten Kontext oder einer bestimmten Kategorie gefiltert werden sollen. Der Bereich ist standardmäßig Allgemein . |
![]() | Schaltfläche „Protokoll löschen“ | Löscht die Protokolleinträge zum ausgewählten Bereich. |
![]() | Protokolleinträge | Zeigt die Protokolleinträge in diesem Controller-Projekt an. |
Rückmeldung geben

in der Spalte 






in der Spaltenüberschrift auswählen, um Fehler nach Gerät zu suchen oder zu filtern.