Diagnoseseiten öffnen

Verwenden Sie das
Geräte
-Menü, den
Verbindungs
-Bereich oder eine der Controller-Konfigurationsseiten, um die Controller-Diagnoseseiten zu öffnen.
Voraussetzungen
  • Der Controller ist online.
So öffnen Sie die Diagnoseseiten
  • Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Wählen Sie unter
      Verbindung
      die Schaltfläche Schaltfläche „Informationen erweitern“ im Bereich „Verbindung“ aus, um die Controllerinformationen zu erweitern, und wählen Sie dann
      Diagnose
      aus.
    • Wählen Sie im
      Projekt-Organizer
      den Controller und dann im Menü
      Gerät
      die Option
      Diagnose
      aus.
    • Wählen Sie über eine der folgenden Seiten
      Diagnose
      :
      • Hochfahren
        (
        Micro810
        LC10-Controller)
      • Start/Fehler
      • Serieller Anschluss
      • Ethernet
      • Speicherkarte
      • LCD-Modul
        (
        Micro810
        LC10-Controller)
      • Plug-in-Module – 2080-SERIALISOL
      • Plug-In-Module - 2080-MEMBAK-RTC2
      • Plug-in-Module – 2080-DNET20
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal