Fehlerdiagnose
Verwenden Sie
<controller-name>: Fehler
-Ansicht für:- Anzeige von Informationen zu aufgetretenen Fehlern
- Ruft ein detailliertes Fehlerprotokoll oder eine Core-Sicherungsdatei vom Controller ab.
- Löschen eines Fehlers
Der
<controller-name>: Die Ansicht Fehler
zeigt die letzten sieben wiederherstellbaren und die letzten sieben nicht wiederherstellbaren Fehler mit:- Fehlercode
- Fehlerort und die Verbindung, falls verfügbar
- Beschreibung des Fehlers
Der
<controller-name>: Die Ansicht Fehler
ist verfügbar, wenn Sie im Bereich Verbindung
auf die Schaltfläche Fehler
klicken und sich der Controller im Modus Remote-Betrieb
befindet.Ansicht von Controller-Fehlern

Element | Beschreibung |
|---|---|
Fehler löschen | Löscht den Fehler und das Fehlerprotokoll vom Controller. |
Fehlerprotokoll abrufen | Ruft die detaillierten Fehler und Fehlerprotokolle vom Controller ab. Die Informationen können verwendet werden, wenn Sie sich an den technischen Support wenden. Das Fehlerprotokoll wird standardmäßig als TXT-Datei in den Ordner „Downloads“ gespeichert. Sie können den Pfad nach Bedarf anpassen. |
Fehlerprotokoll für die Core-Sicherung abrufen | Ruft die Core-Sicherung des Micro800 -Controllers in einer Bin-Datei ab, die Sie zur Fehlerbehebung und zum Debuggen an das Engineering-Team von Rockwell Automation senden können.Standardmäßig wird die Core-Sicherung unter dem Namen Controller_Core_Dump_mm_dd_yyyy_hh_min_sec.bin im Ordner „Downloads“ gespeichert.Sie können den Pfad nach Bedarf anpassen. Die Größenbeschränkung für die Core-Sicherung ist 8.192 Byte. Beim Upgrade der Firmware wird die Core-Sicherung gelöscht. |
Behebbarer/Nicht behebbarer Fehler | Zeigt zwei Fehlerarten an:
|
Index | Zeigt die fortlaufende Nummer der Fehler an. Die Indexnummer 1 kennzeichnet den letzten Fehler. |
Fehlerhafter Code | Zeigt den Fehlercode im Hexadezimal-Format an. |
Position | Zeigt den Fehlerort an und stellt (falls verfügbar) einen Link zum Programm bereit. |
Beschreibung | Zeigt die Informationen zum Fehler an. |
Rückmeldung geben