Hinzufügen einer benutzerdefinierten Funktion im Projekt-Organizer

Im
Projekt-Organizer
können Sie eine benutzerdefinierte Funktion (BDF) zum Controller-Projekt hinzufügen.
So fügen Sie eine BDF im Projekt-Organizer hinzu
  1. Erweitern Sie in
    Projekt-Organizer
    den Eintrag
    Objekte
    .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Benutzerdefinierte Funktionen
    und wählen Sie dann
    Neue benutzerdefinierte Funktion
    aus.
  3. Geben Sie unter
    Neue benutzerdefinierte Funktion
    den BDF-Namen ein, wählen Sie den BDF-Typ aus und geben Sie dann die Beschreibung nach Bedarf ein.
  4. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal