Programmorganisationseinheit löschen

Durch Löschen einer Programmorganisationseinheit (POE) wird die POE aus dem
Projekt-Organizer
entfernt. Die zugehörigen lokalen Variablen werden ebenfalls gelöscht.
Voraussetzungen
  • Die POE ist offline.
So löschen Sie eine POE
  • Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Klicken Sie im
      Projekt-Organizer
      mit der rechten Maustaste auf die POE und wählen Sie dann
      Löschen
      .
    • Wählen Sie im
      Projekt-Organizer
      die POE aus und klicken Sie dann im Menü
      Bearbeiten
      auf
      Löschen
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal