Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
Verwenden Sie den Knoten
Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
im Projekt-Organizer, um logische Programme für den Micro800
-Controller in den folgenden Sprachen zu erstellen:- Funktionsblockdiagramm (FBD)
- Kontaktplan (KOP)
- Strukturierter Text (ST)
In benutzerdefinierten Funktionsblöcken (BDFB) ist die Geschäftslogik für komplexe mathematische Berechnungen definiert. Nach der Erstellung kann er wie andere Funktionsblöcke in
FactoryTalk Design Workbench
wiederverwendet werden.Verwenden Sie den Knoten
Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
für folgende Aufgaben:Verwenden Sie den
<UDFB-name>
-Knoten unter Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
für folgende Aufgaben:- Öffnen Sie das Fenster mit BDFB-Parametern, um folgende Aktionen auszuführen:
- Erstellen von Eingangs- oder Ausgangsparametern
- Löschen von Parametern
- Verschieben eines Parameters im BDFB nach oben oder nach unten
- Bearbeiten der Variableneigenschaften
Rückmeldung geben